This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.461万:信号丢失检测配置问题

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088483/lmk04610-loss-of-signal-detection-configuration-issue

部件号:LMK0.461万

尊敬的先生:

我使用 了CLKinX = 10MHz,VCXO = 122.88MHz。 如何纠正以下信号丢失检测设置? 目前,LOS始终丢失信号。 PLL1被锁定在禁用LOS功能上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要正确操作LOS检测, VCXO频率和输入频率之间的比率必须介于0.25 和4之间。 在您的应用中,比率与所需值不匹配。 因此,它可能无法充分执行操作。 您可能需要更改CLKinX频率以满足要求。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal