This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:典型与最坏情况下的电流消耗-电源规格

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088746/lmx2820-typical-vs-worst-case-current-consumption---power-supply-sizing

部件号:LMX2820

请 提供一个对来自TICSPRO (或数据表9-1)的典型电流的工艺/温度标度系数的粗略估计。

这是调整设备电源树的大小所必需的-在典型电流之上添加10 15 % 是否可以很好地估计特定操作模式的最坏情况下的电流消耗和工艺变化?  

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    在Vcc = 3.45V时,温度下的电流消耗变化约为数据表中所示的典型值的+/- 10 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Noel,您是否对整个流程的变化有粗略的估计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我再次查看了数据,即+/- 10 % 变异实际上是在PVT之间。