This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5318万BEVM:Baw锁定频率检测故障

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085089/lmk05318bevm-trouble-with-baw-lock-frequency-detect

部件号:LMK0.5318万BEVM

大家好,

我想使用LMK5.1318万b来同步远程系统并重新生成10MHz时钟

首先,我使用评估板进行了一些测试,我在Baw Lock频率检测方面遇到了问题。

使用TICS Pro:

    我将板设置为自由运行,APL1正在运行,DPPL和APLL被取消激活

    XO输入在SE (50欧姆)模式下设置,OUT1在HCL (50欧姆)模式下设置。

    STAT0_SEL设置为PLL1数字锁定检测

    STAT1_SEL设置为XO Input Loss of Signal (XO信号输入丢失)

   XO连接到射频发生器

测试:

当射频信号为10.000MHz应用到XO时,LMK锁定并正常工作,OUT1和 XO上的信号处于波形状态,STAT0_SEL高(显示APLL1已锁定)

当我移动几个赫兹的频率应用于XO时,OUT1仍与XO保持同步,APLL1仍被锁定

但是,如果我广泛移动应用于XO的频率,OUT1和XO不再处于phesis状态,APLL已解锁,问题是STAT0_SEL仍然高!

我曾尝试更改过Baw Lock Detect参数,但在测试任何值(从5到500ppm)后,无论XO频率如何,PLL1 Digital Lock Detect (PLL1数字锁定检测)都保持高水平...

请您帮助我解决这个问题吗?

非常感谢

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    能否向我提供您的TIC Pro配置文件?

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚:

    为我迟到的回答鼓掌。 现在我正在尝试发送文件,但我找不到文件的放置位置以进行发送?

    此致

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    请使用以下步骤将TCS文件附加到E2E帖子:

    1.选择 Insert (插入),然后选择Image/Video"(图像/视频/文件),如下所示:

    2.然后选择 上传 并附加TCS文件。

    3.选择文件后,按 "确定",文件将添加到E2E帖子中。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IFOTEC_5F00_LMK0.5318万B_5F00_CSI220321.tcs</s>22.0321万

    您好,起亚:

    请找到我的TIC Pro配置文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    Baw VCO只能处理+/- 50 ppm的频率偏移。 这就是当您 广泛移动XO频率时失去锁定的原因。 请将您的XO频率ppm偏移限制为小于+/- 50 ppm。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    感谢您的回答,但问题是STAT0_SEL设置为PLL1数字锁定检测即使在PLL解锁时仍保持高电压。 一个想法?

    感谢你的帮助

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    APLL1始终显示为锁定,因为其频率始终为2500 MHz。 这就是为什么您看到PLL解锁时,PLL1数字锁定检测保持高电位的原因。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚:

    当我在XO上应用正确的频率时,我认为PLL1被锁定,因为:

    •  VCO电压处于范围的中间,如果我更改应用于XO的频率,我可以看到此电压根据频率变化向上或向下移动。
    • 所选输出上的信号遵循应用于XO的频率

    但对于我的应用程序,我需要有关此锁定(或非锁定)状态的数字信息。

    如果我读R80寄存器,位7会提示Baw是否已锁定,但无论应用于XO的频率如何,它都不会改变  。

    无论XO频率如何,PLL1数字锁定检测都设置为高状态。

    一个想法?

    最好的翻新

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    您的理解正确,R80[7](Baw_lock)将指示Baw是否已锁定。

    我今天在实验室测试了您的配置,当XO ppm偏移大于900 ppm时,我能够看到BAW_LOCK过低。

    对于状态引脚上的PLL1数字锁定检测,这将始终保持高电平,因为Baw VCO设置为2.5 GHz,正如我之前讨论的那样。

    因此,最佳解决方案是观察Baw_lock以确定Baw是否已锁定。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    非常感谢您的帮助。 在更正了代码中的几个错误后,系统现在已正常。

    另一个问题是滤波器和电容器的值:

    在寄存器描述中,我们没有找到C3和C4的任何值。 正如您在文档副本上看到的,C4的描述是指C3,C3的描述是指C4 ???

    此致

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    很棒!

    C3和C4将被设置为70 pF。 您可以在APL1页面的GUI中观察这些值。

    感谢您指出此问题。 我会记录一下,让我们的团队更新描述以包括设置。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    非常感谢您的帮助

    此致

    基督教