This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3806万:LMK0.3806万 -验证输出时钟

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089135/lmk03806-lmk03806---verification-the-outputs-clock

部件号:LMK0.3806万

大家好

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/99.2712万/lmk03806-usb2any---lmk03806-connection-uwire/3688659?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A483497#3688659</s>0.3806万 0.3806万368.8659万48.3497万368.8659万

多亏了德州仪器(TI)雇主的帮助,现在我可以使用 LMK0.3806万完成设计。  

但现在我要面对另一个问题。

在设计中,我们有12个输出具有相同频率(10 MHz)。 我使用Agilent DSO-X 4104A测量输出的相位。

问题是 我们的oscilocope没有 抖动测量功能。 所以我们不能使用 抖动分析器。

我们如何验证输出时钟在相位方面是否正常?

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否要查看时钟输出之间的相位差异/延迟/偏移? 还是每次时钟输出时的相位噪声/抖动测量?

    是的,DSO-X 4104A示波器没有抖动测量选项,但会显示偏斜测量。

    如果您有兴趣了解10MHz输出的相位噪声/抖动性能,您可以使用相位噪声分析仪(信号源分析仪) E5052B或通过频谱分析仪进行测量。您可以在互联网上查看使用频谱分析仪进行相位噪声测量的情况。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 的回答。  

    我希望同时看到 时钟输出的偏移和抖动。 我没有E5052B,但我会尝试使用频谱来实现。

    此致,