This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDCDB2000:每个输出的IO电源电流

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088596/cdcdb2000-io-supply-current-per-output

部件号:CDCDCDB2000

大家好,

在CDCDCDB2000的数据表中,当所有出站都处于活动状态时,每个输出的IO电源输出为200mA。

这意味着当所有输出都处于活动状态时,每个输出为200mA。  或者所有输出的总和是否为200mA?

在仅使用20个输出中12个输出的特定用例中,3.3V最差情况下的平均电流预期是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您指出差异。

    提供的IDD电流(IO电源电流)- 200mA用于所有激活的输出通道,而不是用于每个输出。 我们将在下一修订版的数据表中采纳并更正此输入。

    该器件在4个集群中分离了20个输出,每个集群电流为11.6mA +有源通道* 8mA = 51.6mA (所有通道均处于活动状态)。  

    因此,对于20个中的12个有效信道,电流预期值约 为131 mA。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal