This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:当设备加电时,CLKIN引脚是否安全?

Guru**** 2767335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088026/lmk1c1104-is-it-safe-for-the-clkin-pin-have-voltage-applied-when-device-is-upowered

零件号:LMK1C1104

我想知道在设备加电时(VDD = 0 V),是否可以安全地为CLKIN引脚应用电压或时钟?

我看到"绝对最大额定值"部分指出,无论VDD如何,电压都可以是- 0.5 到3.6 V,所以我假设这是正常的,但我只是想确定。

此外,我是否需要注意任何夹紧,或者当VDD = 0V时,CLKIN引脚是否具有高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMK1C1104支持故障保护输入功能,允许在应用VDD之前输入驱动器,而不会损坏设备。 因此,在设备断电时应用时钟输入应该是可以的。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我使用的是我保存的数据表的旧版本,但该版本没有该部分。