This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:NA555,NE555,SE555和SA555的区别

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: SE555, SA555, NE555, NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088617/sa555-the-difference-of-na555-ne555-se555-and-sa555

部件号:SA555
“线程”中讨论的其他部件:SE555NE555NA555

大家好,

您能否说出NA555,NE555,SE555和SA555的工作温度范围有何不同?

NA555,NE555,SE555和SA555看起来相似,但客户想要了解  是什么使NA555,NE555,SE555和SA555的工作温度范围有所不同。

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些设备有很长的历史,接近50年。  最重要的因素是数十年来半导体工业的变化。 在一次,0C至70C为标准温度。  所有四个前缀都在所有这些情况下存活。  

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    NA,NE,SA和SE555的内部结构,使用的材料等是否有不同的设计? 或者零件的设计是否相同,但只有测试条件已更改以符合温度规格?

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki

    我目前正在研究这一问题,并将在明天作出答复。  

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki

    我看过ATSs,每种变体的死都不同。 最终测试所测试的温度为室温,并通过验证确保温度范围。 如果客户需要特定的温度范围,我们建议使用与其所需温度范围对应的正确前缀。  

    此致,

    Chris Featherstone