This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:(TI)单端时钟电平转换器

Guru**** 2819875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1087898/lmk00105-ti-single-end-clock-level-shifter

部件号:LMK0.0105万
在“线程: LMK0.0304万”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

请问您是否有单端时钟电平转换器

  1. 从1.8V至3.3V
  2. 1或 个单端时钟

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    您可以继续使用LMK0.0105万,它 支持0.3V至2V p-p范围的单端输入,并可将输出转换至Vddo (3.3V)。  

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pal,

    非常感谢您的巨大帮助。 现在有2个1.8V时钟输入,每个输入到REFA和REFB,是1:1还是2:2? 谢谢你。

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    LMK0.0105万只有一个CLKIN输入,另一个为OSCin (晶体模式)。 使用SEL针脚可选择这些选项,并且可以选择任何一个。

    对于CLKIN引脚处的单端交流耦合输入,应遵循以下电路。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pal,

    非常感谢!

    现在有两个1.8V时钟输入,每个输入到REFA和REFB,是否有另一个适合1:1或2:2的解决方案? 谢谢你。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    没有一个设备可以进行2:2级别的转换。  如果两个输入中的任何一个需要进行水平转换,他们也可以 查找LMK0.0304万。 否则,他们需要寻找2:2解决方案的2设备方法。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal