This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089588/lmx2572evm-lmx2572evm

部件号:LMX2572EVM

您好,先生,

我有一组LMX2572EVM和TIC Pro。  我希望配置LMX2572EVM。  自动斜坡,从4300MHz到6300MHz,在斜坡期间无需校准。  斜坡持续时间为750uS。  相邻斜坡之间的暂停时间为30US。   

LMX2572EVM是否可以做到这一点?  如何配置? 看来,TICS Pro不能做到这一点。

我期待您的反馈。

 

李万山

li.wanshan51@aliyun.com

手机和微信:13.1202万56941</s>5.6941万

新星南通通信设备公司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    未校准的自动斜坡无法支持斜坡范围超过(近似值) 100MHz。 您的应用需要VCO校准。