This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:在仅使用一半输出时查询当前估计值,以及在其中一个通道出现故障时可能产生的影响

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089137/cdclvp111-sp-inquiry-on-the-current-estimation-when-only-half-of-the-outputs-are-used-and-possible-effects-if-there-are-faults-on-one-of-the-channels

部件号:CDCLVP111-SP

 当仅使用10路输出中的5路时,CDCLVP111-SP的估计电流消耗是多少?  是否有公式或计算器工具可支持估算?

如果其中一个输出通道出现故障(如短路),这会影响其他输出通道还是会隔离其他通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了电源电流的数据表值外,实际上没有任何工具用于电流计算。 温度相关电流和电源电压相关电流差别很大,LVPECL有许多不同的端接方案,它们会影响输出电流。  

    关于对输出通道的影响,其他通道中存在故障,它不会影响性能,除非在其他通道发生某些GND短路时,设备会降低更多电流。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal