This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:时钟与时间论坛

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084297/lmx2571-clock-timing-forum

部件号:LMX2571
主题中讨论的其他部件: LMX2572LP

我们正在尝试使用LMX2571在30至50MHz的频段中进行FM调制。

FM偏差应为5kHz。

它具有以下设置。
应用正调制,但不应用负调制。

请告诉我应该进行哪种注册设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mori-san,

    使用FSK时,PLL_DEN应设置为2^24 (或GUI中的2^24 - 1)。  

    乘法器产生的噪声在乘法系数较高时会较高。 在这种情况下,即使您可以将FPD更改为100MHz,但可能不会对乘数增加的噪声进行调整。 考虑使用100MHz参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。

     

    可通过将PLL_DEN设置为2 ^ 24-1来进行FM调制。

    但是,30MHz时的FM偏差为2.4kHz,所以我想接近5kHz。

     

    我将Prescaler设置为4并使其接近5kHz,但有些频率不会锁定PLL。

    如何使用Prescaler = 4锁定PLL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mori-san,

    当FPD = 100MHz,Prescaler = 4,den = 2^24和fout = 30MHz时,我们可以得到的最大偏差为4.88kHz。 因为FSK的长度为16位。

    如果您需要5kHz或更高的偏差,您是否会考虑使用LMX2572LP? 此设备具有与LMX2571类似的FSK功能,但其相位噪声和刺激性能更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mori-san,

    我们已经很久没有收到您的意见了,我们认为问题已经解决了。 我们将关闭此线程,您可以随意回复此线程或创建新线程以进行进一步查询。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal