This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571寄存器配置

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089687/lmx2571-lmx2571-register-configuration

部件号:LMX2571

大家好

客户想要使用外部VCO输出455.66MHz,并使用4根电线配置SPI端口。 参考频率为122.88MHz ,参考频率为单端输入, 相位检测频率为61.44MHz。

配置,寄存器和原理图如下所示,但工作异常,无法锁定。  您是否可以帮助查看是否存在任何故障?

e2e.ti.com/.../LMX2571-HexRegisterValues-2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于频率为61.44MHz PFD的455.66MHz外部VCO,配置中的PLL_NUM_F1值不正确。 它需要为"333.0729万"。 对于分开的PFD频率,R分频器也应为2。 您可以尝试以下更改并查看性能。

    原理图未显示CPoutExt (引脚30)与带回路滤波器组件的外部VCO的连接。 我想,应该有。 如果不是,请提供连接。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal