This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214时钟芯片初始化

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088188/cdci6214-cdci6214-clock-chip-initialization

部件号:CDCI6214

尊敬的团队:

项目中使用的时钟芯片CDCI6214超低功耗时钟发生器,具有PCIe支持,四个可编程输出和EEPROM。
应该为该时钟芯片的初始化写入哪个寄存器? 写什么? 控制正时和逻辑是什么样子的? 您能否提供参考逻辑代码或文档?

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    对于器件编程, 数据表部分8.5 编程中介绍了详细的寄存器编程顺序。  

    通过TICS Pro (https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW),您可以生成设备设置。 如果您有EVM,您甚至可以通过此软件对器件进行编程。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    我们感谢您的大力支持!

    您能否详细说明“register commit”和“eeprom direct access”之间的区别。 ——数据表部分8.5 ................................2.

    此外,我不理解“设备默认值”。——数据表部分8.5 3 能否解释“表13”和“表14”的含义。  我应该配置“设备默认值”或“EEPROM Page0/1”

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    寄存器提交和EEPROM直接访问是对EEPROM进行编程的两种方法。

    寄存器提交是一个过程,在配置设备后从设备寄存器复制EEPROM数据(如在TIC pro中配置并加载到设备上,然后复制到EEPROM)。

    而在EEPROM直接访问中,EEPROM数据直接通过I2C接口写入。 适用于数据表中提到的两种编程顺序。

    关于表13和表14数据,出厂设备提供了默认数据设置,而EEPROM页面0和EEPROM页面1数据是为图29和图30设置的预配置设置定义的。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    我们感谢您一直以来的大力支持!

    1. 为什么表13 (表14)中的寄存器地址是一个字节?  值(在table13中)是4字节?  在表14中,值为2字节? 与图27不一致。 我不太理解。
    2. 如果我们通过EEPROM直接访问配置设备,我们是否只能查看表14并忽略表13?
    3. 在图29和图30中,Y0被禁用。 这是否表示芯片在默认情况下没有输出Y0?

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    </s>6214 6214403.3579万403.3579万

    1. 为什么表13 (表14)中的寄存器地址是一个字节?  值(在table13中)是4字节?  在表14中,值为2字节? 与图27不一致。 我不太理解。
    [/引述]

    表13还显示了寄存器地址,其中MSB字节保留00,下一字节显示寄存器地址,其他2字节为数据,这与图27中提到的协议类似。

    表14是带有寄存器地址和数据的EEPROM图像数据,与图28类似,用于使用I2C直接访问EEPROM。 寄存器地址为6位,数据为8位。

    如果6214如果我们6214我们通过403.3579万通过EEPROM403.3579万EEPROM直接访问配置设备,我们是否只需查看表14并忽略表13[/报价]?

    是的,正确。 对于EEPROM直接访问,需要遵循图28数据序列,类似于表14。

    在6214在图6214图29403.3579万29和403.3579万和图30中,Y0被禁用。 这是否表示芯片在默认情况下没有输出Y0?[/QUOT]

    缺省Y0输出被禁用。它可以通过0X1B[10]-->1启用。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

    [/quote]
    [/quote][/quote]