This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5028万:如何在ZDM中配置

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088936/lmk05028-how-to-configure-in-zdm

部件号:LMK0.5028万

大家好,

您能告诉我如何使用TICSPRO配置ZDM吗?

我想使用LMK0.5028万从67.5 kHz参考时钟生成148.5 MHz视频时钟。

输入和输出的比率为1:2200。

当我尝试使用带有配置文件的TISPro时,

反馈分压器的寄存器值与我预期的波纹管不同:

  DPLL2_REF_FB_DIV_BY3-By0 (R502-505),请参阅0x00,0x00,0x02,0xDD

      (=733d而不是275D:2200/8)

DPLL2_REF_NUM_BY4-By0 (R506-510)为0x53,0xFE,0x60,0x1f 0xd7)

     (= 3.60749998亿 ,039D,而不是0)

如果您能告诉我使用TICSPRO在ZDM中配置LMH0.5028万的过程,我将不胜感激

您还能告诉我如何配置REF_DPLL模式吗?

Mita

e2e.ti.com/.../temp1.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    您的DPLL2是否已锁定? 以下所有位是否都低?

    如果它们不低,请按 更新频率计划 并 运行脚本以重新计算DPLL设置。

    正确锁定设备后,您可以为ZDM配置设备。

    要使设备在ZDM模式下运行您提供的配置,请执行以下步骤:

    1.执行软重置并确保DPLL2已锁定。

    2.为DPLL2启用ZDM。

    3.为ZDM选择OUT0。

    4.导航至输出页面并切换(打开,然后关闭) SYNC_SW控件。

    5.输入和输出现在应该同步。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

     

    感谢您的回答。

    请允许我确认我的理解并再提出三个问题。

    1.  在REF_DPLL模式下配置设备。
    2.  发出软重置
    3.  等待DPLL锁定,
    4.  启用ZDM模式
    5.  选择用于反馈的输出端口

     

    问题1. 在REF DPLL模式下,反馈时钟来自前置除法器。

       但是,在ZDM中,反馈时钟来自输出分频器。

       因此,当设备切换至ZDM时,必须更换反馈分隔器。

       TICSPRO是否会自动处理此更改?

     

    问题2. 对于DPLL2,寄存器“DPLL2_ZDM_CTRL0”可以映射到

       地址262h (R610d。 但是,此地址被标记为“保留”

       在“用户指南SNAU233–2018年4月LMK0.5028万寄存器”上。

       是打字错误吗?

       TIC pro也可以访问R0x1D1,但也会标记为“保留”。

     

    问题3: 当您使用微控制器配置LMK0.5028万时,您需要使用哪个寄存器

        是否有权在ZDM中创建设备?

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    您缺少一个步骤。

    1.  在REF_DPLL模式下配置设备。
    2.  发出软重置
    3.  等待DPLL锁定,
    4.  启用ZDM模式
    5. 选择用于反馈的输出端口
    6. 切换(设置为高,然后设置为低) SYNC_SW控件

    问题1. 是的,TIC Pro会自动处理此更改。

    问题2. 指南似乎尚未更新以包括ZDM控件。 DPLL2_ZDM_EN可以设置在262h位0上,如您所述,但0x1D1不是用于ZDM的寄存器。 寄存器0x1D1是保留的DPLL回路过滤器设置,不应调整。

    问题3. 要为DPL1启用ZDM,请将R594[0] (DPLL1_ZDM_EN)设置为高。 要为DPLL2启用ZDM,请将 R610[0](DPLL2_ZDM_EN)设置为高。 R84[5:3]选择将为DPL1的ZDM的输出。 R84[2:0]选择将为DPLL2的ZDM的输出。

    请注意,如果您将鼠标悬停在控件上,您将能够在TIC Pro左侧看到与该控件相关的寄存器,如下所示:

    下面是我在实验中创建的TIC Pro配置:

    e2e.ti.com/.../ZDM_5F00_LMK0.5028万.tcs

    请加载此文件,然后切换(设置为高,然后设置为低)  SYNC_SW,如下所示:

    切换SYNC_SW后,您的输入和输出应同步,如下所示:

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的回答。

    您的回答解决了我的所有问题。

    Mita。