This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5318万:LMK0.5318万是否支持IEEE 1588 V2?

Guru**** 2530740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089198/lmk05318-does-the-lmk05318-support-ieee-1588-v2

部件号:LMK0.5318万
在“线程:”, “LMK5B3.3216万”, “LMK5C3.3216万”中讨论的其它部件

各位专家:

  LMK0.5318万是否支持IEEE 1588 V2?

 如果是,我如何应用此标准?

 如果否,则可以满足IEEE 1588v2的哪个部分?

 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Allen:

     LMK0.5318万B中的DPLL DCO绝对能够执行IEEE1588 PTP所需的定时调整功能。

    对于系统使用情况,如果可以从一个网络同步域和2个APLL满足所有所需的输出时钟频率,则可以应用LMK0.5318万B。

      对于需要多个同步域的PTP应用,TI建议使用LMK5C3.3216万或LMK5B3.3216万。

     当然,光靠DPLL本身无法满足1588 PTP的所有要求,需要软件控制PTP伺服回路和MAC/PHY来应用和提取在SoC或FPGA中执行的时间戳。 DPLL DCO通过网络同步器的串行控制接口寄存器编程进行调整,以跟踪 PRTC。

    此致,