请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.0338万 大家好,
客户提到 LMK0.0338万的Vcross (绝对交叉点电压)与 标准(REFCLK DC规格和AC定时要求 表8-16和表8-17)不匹配。
本设备的Vcross在最小值时为160mV,在最大值时为460mV,而标准电压cross在 最小值+250mV,最大值+550mV
他们应该如何理解这种差异?
此致,
高桥北行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户提到 LMK0.0338万的Vcross (绝对交叉点电压)与 标准(REFCLK DC规格和AC定时要求 表8-16和表8-17)不匹配。
本设备的Vcross在最小值时为160mV,在最大值时为460mV,而标准电压cross在 最小值+250mV,最大值+550mV
他们应该如何理解这种差异?
此致,
高桥北行