This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:NVM编程期间存在参考振荡器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084936/lmk03318-reference-oscillator-present-during-nvm-programming

部件号:LMK0.3318万

你(们)好

在使用LMK0.3318万评估板之前,我们已经看到了一些问题,在存在参考振荡器的情况下,某些寄存器无法成功编程到非易失性存储器。 编程NVM期间是否需要禁用参考输入?

如果它不能写入寄存器,当我们尝试将它编程为250时,它就是N计数器寄存器,R计数器为1。 写入易失性存储器可以正常工作,但除非禁用输入引用,否则无法将设置提交给NVM。 N计数器为1000,R计数器为4,不存在任何问题。 通过GUI执行此操作时,它不会给出任何错误,但在电源循环时,N计数器寄存器特定寄存器似乎尚未编程。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    我需要在内部检查。 我会尽快与您联系,了解更多详细信息。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Julian -有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    很抱歉耽误你的时间。 我不认为在成功写入EEPROM之前需要移除参考时钟。 但是 ,LMK0.3318万 Ticspro有时可能无法写入EEPROM,在这种情况下,您必须再次写入。 您能否确认是通过Ticspro还是使用您自己的代码写入EEPROM? 您说过"某些寄存器",您能否确认故障仅限于这些寄存器?

    此致,