This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:一般使用问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082465/pllatinumsim-sw-general-usage-questions

部件号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他部件:LMX2595

模拟器似乎不可用于LMX2595。

当我使用界面和TICSPro导入.TCS文件时,所有设置都成功导入,但模拟器似乎已死机。 所有结果选项卡(相位噪声,spurs)均冻结 在导入前的状态。 我必须关闭并重新启动PLLatinum才能使其重新工作。

手动输入配置就像玩whac-a-mole一样。 例如,我希望:

Fosc=100

输入乘数=2

FPD=240

Fvco=Fvco= 1.4万.01

fout = 7000.005

输出分压器=2

我不能同时得到所有这些。

输出分配器不断更改为1.99 或Fvco更改为1.4万.00256</xmt-block>0.0256万 ,否则Fout将发生变化。

我无法手动输入反馈除法,因为似乎没有方法输入整数部分。 它是否期望Fnum的分次不正确?

Fnum & Fden不接受剪切/粘贴(例如来自TICSPro的剪切/粘贴)有点令人恼火。

整数边界突起位于错误的位置,但我认为这是因为配置不是我想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我尝试保存一个LMX2595 TICSPro文件,它在没有卡滞的情况下很好地加载到PLLatinum SIM中。

    我最近更新了版本1.6 Tm1,修复了几个错误。

    对于另一个问题,如果您执行高级模式,您可以看到分数分母。   

    转至菜单,取消单击"主图将分数降至最低术语",然后输入分母,如24万

    我将检查程序,看看这一减少分数的例程有什么问题,这应该在下一个版本中解决。

    因为我们刚刚发布了1.6。1,可能需要一两个月。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我看得更近,还有两件事:

    1. 该工具与您对抗的原因是,您的Fosc=100,而FPD=240。  FPD应为Fosc的除数或倍数。  因此将Fosc更改为120。

    2. 对于第二个问题,似乎是设备未加载,而实际上是。  我看到的是您第一次加载文件时,它就能工作。  第二个和更远的地方,它不是。  因此,请转到另一个部件并加载它,然后加载到TICSPro文件中。 我在下一个版本中修复了此错误。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean,

    我通过以下方法将FPD设置为240MHz (100MHz Fosc):

    倍增器= 2倍

    PreR =/5

    Mult = x6

    R = 1

    PLLatinum工具没有这些特定寄存器的设置,但它似乎需要手动输入240MHz。

    关于第二个问题,是的,每次重新启动PLLatMOM都能像你所指出的那样发挥作用,但问题似乎是不对的。

    当RFout =7000.005MHz和Fosc =100MHz时,在5kHz时应该有RFout %Fosc正频,在10kHz时应该有Fvco%Fosc (因为VCO在1.4万.01MHz时),但两者都缺失。

    如果我通过将R增加到2将FPD减少到120MHz,它们会出现,但分别为10kHz和15KHz。

    如果FPD=100MHz,它们确实会出现在正确的位置。

    戴夫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我将启动PLLatinum SIM 1.6 Tm2进行其他一些升级,例如:(1)更好的集成过滤器,(2)添加了许多缓冲区,(3)其他小错误修复,我认为它可以修复您的文件加载问题,但不确定。

    对于LMX2595,您不能同时使用倍增器和输入乘数,如第21页的hte数据表底部项目符号所述。

    但我还是这样做了,我看到我只看到一阶调制器的5 kHz Fout %Fosc刺激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,请进一步跟进。

    1. 是的,它修复了此错误

    2. 2.4  的分数R乘法就是这种效果。  从技术上讲,你不能做12/5= 2.5 ,但你可以做6/5= 1.2。 无论如何,我修复了输出,这样它对你的打击就少得多。

    3. 我计划下周发布。   

    此致,
    Dean