This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0101万:如何处理LMK0.0101万的CLKIN引脚?

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089927/lmk00101-how-to-process-the-clkin-pin-of-lmk00101

部件号:LMK0.0101万

各位专家,您好!

你好。

客户 计划将LVDS输入到LMK0.0101万SQE的CLKIN0/CLKIN0*和CLKIN1/CLKIN1*。

查看 用户指南时,有红色 字母的组件。 请告诉我们这些含义是什么?
R10,R11:0.1uF
C22,C23:0

设计中的原理图显示了R10和R11处的0.1uF电容器。 C22,C23是0Ω Ω 电阻器。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    LMK0.0101万EVM显示了各种输入格式选项。 对于交流耦合差动输入,100ohm差动电阻应位于电容器后面的输入引脚处。

    因此,这些变化在示意图中可见。 其中,R10和R11是交流耦合盖(0.1uF),位于连接器的输入端,之后保留了100ohm (R14)并联电阻器。 C22和C23保持0欧姆电阻。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    我了解由于差速器端接流程而增加了电路图更改。

    用户指南中的示意图在所使用的符号和组件方面存在差异。
    假设已进行以下更改,我是否正确?

    更改
    R10 -> 0.1uF
    R14 -> 0.1uF
    C22 -> 0Ω
    C23 -> 0Ω

    添加
    R14 -> 100Ω

    我期待着听到你的意见。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    是的,正确。 遵循原理图中提到的部件值。 对示意图中的混淆表示歉意。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal