This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:时钟生成器查询

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1091229/lmx2594-clock-generator-query

部件号:LMX2594
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

您好,

我在设计中使用LMX2594为ADC和DAC提供RF PLL。

如我的设计中所示,LMK (LMK0.4828万)部分用于为LMX2594提供输入。我们需要使用LMK时钟发生器的原因是否具体。

我们是否可以使用任何其他时钟发生器来替代此器,以便为LMX2594提供RF时钟和输入?

此致,

Nureeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nureeksha,

    除了为LMX2594提供参考时钟外,您如何使用LMK0.4828万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    LMK我只是用来为LMX和其他一些时钟提供参考时钟,如DDR,以太网等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK0.4828万不需要用于LMX2594参考。  如果符合频率和转换率等输入规格,则LMX2594可以使用任何时钟源。  此外,通常较高的频率相位检测器会导致PLL噪声降低,这通常在PLL环路带宽以下占据主导地位(参考噪声也会影响环路带宽以下)。  较低的PLL噪声可能意味着回路带宽可能会扩大以减少总抖动。

    • 因此,根据您的参考频率和性能,实现最佳抖动的环路带宽可能会发生变化。

    要了解所有这些,可以使用PLLatinum SIM软件(https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)模拟性能。

    • 如果您测量参考的相位噪声曲线
    • 然后使用该相位噪声配置文件和频率作为PLLatinum SIM中的参考噪声,以查看其性能与LMK0.4828万的性能有何不同。

    73岁
    Timothy