Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件
您好,
我在设计中使用LMX2594为ADC和DAC提供RF PLL。
如我的设计中所示,LMK (LMK0.4828万)部分用于为LMX2594提供输入。我们需要使用LMK时钟发生器的原因是否具体。
我们是否可以使用任何其他时钟发生器来替代此器,以便为LMX2594提供RF时钟和输入?
此致,
Nureeksha