This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDCDB400:I2C地址问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1091532/cdcdb400-i2c-address-issue

部件号:CDCDB400

PIN:SADR0  

 根据数据表,它在没有连接时具有内置120 kΩ 上拉/下拉网络,可在VDD/2之间进行偏置。  对于中层输入配置,引脚应保持浮动,而不是
连接到VDD或接地。其I2C地址应为0XDA

但是,当我尝试检查I2C地址时,我发现I2C地址是0XD8而不是0XDA (当我浮动此引脚时)

我还尝试使用外部上拉电阻器/ 外部下拉电阻器/ 外部下拉,上拉电阻器==> I2C地址的结果是好的。

我想确认是否有任何关于此针脚的更新规格:SADR0?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于SADR0引脚浮动来说,其电压为中值(VCC/2),应读取正确的I2C地址。

    您能否探测SADR0引脚处的电压并查看其电压值? 可能是由于对地短路,可能会导致外部下拉此针脚。

    您是否还可以共享SADR0输入引脚的原理图电路?

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  SADR0针脚处的电压 约为0V

    2. SADR0和GND之间的电阻为189K欧姆,似乎不 会对地短路  

    3.如果将引脚10,11,17,30连接到GND,是否有任何功能影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的意见。

    从设计上看,地址引脚(SADR0)在浮动时似乎具有180kohm下拉电阻。 您看到的是正确的。

    我们需要更新中电压设置的数据表,以获得正确的I2C地址。  

    因此,目前它需要外部上拉和下拉电阻器用于中电压设置。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。