This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:I2C支持LMX系列时钟发生器

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1091715/lmx2594-i2c-support-lmx-series-clock-generator

部件号:LMX2594
在“线程: LMK0.3318万”中讨论的其它部件

您好,

LMX系列中是否有任何与支持I2C的LMX2594类似的时钟发生器。

由于LMX2594不支持I2C。我正在寻找支持I2C的LMX系列零件。

此致,

Nureeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nureeksha,

    没有任何支持I2C接口的LMX系列合成器。 LMX2594合成器的典型使用案例连接到FPGA或其他控制器, 因为SPI接口支持更快的编程;较早的LMX器件出于类似原因使用National Semiconductor的Microwire总线标准。

    有些性能较低,输出数较高的LMK设备(如LMK0.3318万)可以通过I2C运行,但可能不是您所寻找的设备。

    另一种替代方法是使用 诸如NXP中的SC18IS602B,一种I2C至SPI总线转换器; 这是在“I2C至SPI转换器”搜索中出现的第一件事,因此您选择的供应商可能会提供其他类似的功能器件( 据我所知,TI不会制造任何种类的I2C至SPI器件)。 在紧急情况下,可以将小型微控制器设置为重新广播SPI的I2C从属中继器,或者将CPLD配置为执行相同操作。

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nureeksha,

    我不知道任何支持I2C的LMX类型设备。  我将与其他一些团队成员核实。

    我们的几个LMK设备确实支持I2C,但我认为这对您没有帮助。

    73岁
    Timothy