This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万EVM:USB2ANY无法正常连接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1091599/lmk04821evm-usb2any-cannot-connect-normally

部件号:LMK0.4821万EVM
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

LMK0.4821万EVM无法正常连接,并且最新的USB2ANY Explorer软件仍无法正常连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Delmore:

    当显示第二幅图像时,如果您按照说明执行以下操作:

    1. 断开USB电缆与USB2ANY的连接
    2. 将电缆连接至USB2ANY时按住BSL按钮(您可能需要一个针或一根小线将按钮穿过小孔)

    它应允许您上传2.7 .0.0 版本的USB2ANY固件。

    如果您这样做,TICS Pro应该能够与USB2ANY通信,然后允许您与LMK0.4821万EVM通信。

    这对您有效吗?

    73岁
    Timothy