This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:适用于LMx2592的VCO内核

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/568384/lmx2592-vco-cores-for-lmx2592

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMX2594

你好

您能否发送一个表格来指定每个VCO磁芯盖的频率范围?

另请说明使用一个芯时,电容器的变化是否会产生线性和频率的恒定变化

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好朋友

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知工程师作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请告知您是否有新信息

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    范围约为:

    • VCO1:3500–4100

    • VCO2:4000–4500

    • VCO3:4400–5000

    • VCO4:4900–5500

    • VCO5:5400–6000

    • VCO6:5900–6600

    • VCO7:6500–7100

    当您从VCO的一端(最低频率)转到另一端(最高频率)时,每个二级代码的变化会以线性方式降低频率步长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    感谢您的回复。
    我是否可以要求您发送完整的LMX2592 VCO内核范围信息,如LMX2594数据表表表6中所示?
    我需要与每个LMX2592 VCO范围相关的ccore和ACORE (最小值/最大值)值。
    我打算执行手动VCO校准,此信息非常重要!
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    只是详细说明我们要做什么。
    我们打算提前校准VCO值并将其保留在查找表中,以便启用快速频率切换。
    请告诉您我们应该读/写哪些寄存器,以及我们可能需要的任何其他信息?
    我们注意到,校准后ccore和ACORE值不会更改。 为什么?

    此致,
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR,

    我没有所有这些信息,但下面是PLLatinum SIM数据库的信息

    VCO1:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR,

    让我在离线状态下跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean

    您的消息似乎不完整

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试粘贴一些东西,但没有效果。
    下面是CapCTRL的表,但对于AMPCAL,我们没有此信息。 通常设置在300和400之间。


    Fmin Fmax CapMin CapMin CapMax KvcoMin KvcoMax
    VCO13550 4070 169 23. 22. 37.
    VCO24070 4530 157. 15. 24岁 40.
    VCO34530 5010 168 25. 26. 43.
    VCO45010 5570 160 7. 30. 43.
    VCO55570 6060 172 12. 37. 48.
    VCO66060 6590 173 13. 41. 54.
    VCO76590 7100 172 15. 47. 58.


    此致,
    Dean