This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592设计详细信息

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570187/lmx2592-lmx2592-design-details

部件号:LMX2592

大家好,我叫Roberto,我用LMX2592开始了一项新设计。

数据表非常详细,但我发现存在差异:

A -我是否应按照数据表第4页和第5页中的说明为RF和数字引脚保持单独的接地? 在同一文档的建议布局(图34)中,所有GND似乎都连接在一起。 图片分辨率较低,因此我无法确定。

B参考输入在第8.1 章中被描述为高阻抗和推荐的输入信号。3是LVDS的任何一种,...... ,CMOS,但是在EVB中,TCXO18和Ref输入引脚之间有一个50欧姆衰减器。

图 18建议使用最大2Vpp的正弦波。

什么是最好的Sinewave或类似CMOS的参考源?


谢谢

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    A -标签用于帮助理解每个接地针脚的分类。 在PCB上,所有接地都应在一个平面上。

    B- EVB只有一个T形垫,便于实验。端接应与您的轨迹相应,50欧姆轨迹端接至地电阻,然后是交流电流盖,最后是引脚。

    正弦波和CMOS类信号提供相同的相位噪声响应,就频脉冲而言,我们已经看到具有较高转换率的CMOS类信号可以帮助改善某些频脉冲。 对于标准类型,LVDS在spurs的所有结果方面都是最佳的。

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的Brian,

    我们将所有接地引脚连接到同一平面,我将选择LVDS参考源。

    还有一个问题:是否可以从EVB设计中获得一个光绘或dxf文件?

    谢谢

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    请参阅附加文件。 它包含用于原理图和布局的Altium文件。

    此外,在压缩文件夹中,还有一个名为project outputs的文件夹,您可以在其中找到细菌。

    e2e.ti.com/.../SV60.126万B-_2800_3_2D00_15_2D00_2016-10_2D00_38_2D00_23-AM_2900_-_2800_2_2900_.zip</s>2800 2016290028002900

    谢谢!

    朱利安