This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:tpl5111完成引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570136/tpl5111-tpl5111-done-pin

部件号:TPL5111

tpl5111 在 单触发模式中,如果done pin保持浮动状态,是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我已通知工程师回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提前感谢,我还想问一下,是否可以使用晶体管作为开关,而不是机械开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neo:

    在任何模式下,如果未使用DONE引脚,则应将其接地,这样就不会有噪音或干扰导致设备记录脉冲。

    此外,可以使用任何将数字输入引脚驱动到逻辑高状态的方法来控制它们。 请参阅表6.5 :电气特性。

    此致,

    -Tim