This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571 -两个问题:使用通道分频器预分频器和更改频率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567700/lmx2571-lmx2571---two-questions-prescaler-and-changing-frequencies-with-channel-dividers

部件号:LMX2571

您好,

我遇到了有关配置的问题。

引用数据表中的内容:

7.3 Tm6低噪声,完全集成VCO

'预标定值可在2和4之间选择。'

我的问题:这是否意味着可以获得2,3和4值? 或者只有2和4?

另一个问题,对我来说更重要:通过更改CH-divs来改变频率的建议用途是什么?  

数据表仅建议在F1/F2之间先更改N除法器,然后更改分数分子。 (7.5 2更改频率的推荐顺序)

要获得高频范围(~480-780MHz),也需要更换CH-DIV。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    预分值可设置为24。

    我建议您下载TIC Pro

    即使您没有EVM,您也可以使用GUI播放并配置器件以获得所需的频率和设置。  配置设备后,您可以 提取寄存器值。

    如果您需要更改CH-Div,您可以按照上面提到的顺序执行此操作。

    数据表仅建议在F1/F2之间先更改N除法器,然后更改分数分子。 (7.5 2更改频率的推荐顺序)

    谢谢!

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    感谢您的帮助回复。 我还没有LMX2571。 但评估模块已订购。  

    我只是用自己的Excel工作表评估不同的PLL设置,以了解一切工作原理。 通过此表单,我现在可以从所需的输出频率计算所有必要的设置。

    感谢您的建议,我下载了TICS Pro和代码加载器。 现在,我可以通过软件和Excel工作表轻松地重复检查PLL设置。

    我现在期待着对EVM进行编程和测试。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    TIC Pro非常适合帮助您开始使用所需配置的寄存器设置。

    此外,对于仿真和设计,我建议您尝试使用PLLatinum sim。 此软件将帮助您选择正确的设备,因为您可以模拟我们设备的性能,并确定它是否符合您的系统规格。

    我还建议您浏览 www.ti.com/pll ,然后单击支持和指导并查看我们的视频,博客和应用说明。

    谢谢!

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Julian或其他人,

    上周,我终于有时间使用LMX2571评估板和TIC Pro进行第一次测试。
    但在更改FSK设置和F1 FSK设置时,我还没有成功测量频率偏差的变化。

    这就是为什么我带着一些问题回到这里的原因:
    是否可以仅使用TIC Pro更改可测量的FSK偏差(在频谱分析仪上)? 我的意思是,我是否必须通过永久外部信号触发LMX才能看到所需的偏差? 通过TIC Pro写入设置时,FSK Dev (FSK开发)更改是否仅发生一次传输?

    谢谢,此致,
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    您可以使用FSK SPI快速模式执行快速FSK偏差测试。
    设置FSK_MODE_SEL1和_SEL0将其置于FSK SPI快速模式。
    设置FSK_EN_F1以启用FSK。
    将所需的偏差(请参阅数据表应用程序部分如何计算此值)放入寄存器FSK_DEF_SPI_FAST。