Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
您好,
我遇到了有关配置的问题。
引用数据表中的内容:
7.3 6低噪声,完全集成VCO
'预标定值可在2和4之间选择。'
我的问题:这是否意味着可以获得2,3和4值? 或者只有2和4?
另一个问题,对我来说更重要:通过更改CH-divs来改变频率的建议用途是什么?
数据表仅建议在F1/F2之间先更改N除法器,然后更改分数分子。 (7.5 2更改频率的推荐顺序)
要获得高频范围(~480-780MHz),也需要更换CH-DIV。
谢谢!