This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:低频率输出,板载100 MHz参考时钟,Linux上的CodeLoader

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570653/lmx2492evm-output-at-lower-frequencies-onboard-100-mhz-reference-clock-codeloader-on-linux

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

您好,

我有一些关于LMX2492EVM的问题:

  1. 如何配置此板以从广告频率范围的最低开始输出? (500 MHz)
  2. 使用板载100 MHz参考时钟的步骤是什么?
  3. 在哪里可以获得适用于Linux的CodeLoader版本?

感谢您对此进行调查。


-Douglas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Douglas
    板载VCO是10GHz VCO,除非您将其更改为500MHz VCO,否则您将永远无法获得500MHz的输出。
    要使用板载XO,请检查EVM原理图,您必须填充R28,R26,R27和R21。
    遗憾的是,Codeloader不支持Linux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    是否有一个VCO,您可以建议我换用,因为它在~1 GHz范围内? 我想确保事物兼容。

    在哪里可以获得有关如何配置VCO/4的信息? 我似乎在用户手册pdf中找不到任何内容。

    感谢您提供信息。

    -Douglas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Douglas:

    您可以使用Crystek进行检查,它们有许多支持不同频段的VCO。
    要启用VCO/4,请查看EVM用户指南中的示意图。 接近U2A部分,有一个有关此主题的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道任何Crystek VCO使用与电路板所需相同的32引脚封装? 除此之外,它们还必须与主板的预期输入/输出相匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Douglas:
    在1GHz范围内,您无需使用IC型VCO,您可以使用标准CAN屏蔽型VCO。 例如,Crystek CVCO55系列VCO。 您可以在U2p上的EVM上填充此类VCO。