This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:频率变化的稳定时间

Guru**** 2543820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/568072/lmk61e2-settling-time-for-frequency-change

部件号:LMK61E2

您好,

A)我想知道更改频率需要多长时间:

1)小频率变化的稳定时间

2)频率变化较大时的稳定时间

B)此IC是否有EOL日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haim,您好!

    频率变化的稳定时间取决于您要更改的PLL设置以及更改输出频率的程度。 例如,将PLL N分配器更换为1需要约4US才能稳定输出频率(因为PLL必须重新锁定),而将输出分配器更换为1速度更快,只需约2us即可稳定输出频率。

    是否有您正在更改的特定PLL控制器需要稳定时间? 或者,您可以向我提供您希望更改的初始频率和新频率,我可以为您测试具体情况。

    此设备当前没有EOL日期。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我想知道最长的时间是多少(在进行尽可能大的更改时)?

    是否有一个公式可以自己计算?

    我想更改分辨率为5MHz的频率,例如:

    1)从50MHz到55MHz。

    2)从50MHz到455MHz

    3)从55MHz到695MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haim,您好!

    通常,如果更改了设置,使PLL必须重新锁定到新设置或频率,则更新输出频率所需的时间为4-5us。 (无论是否也必须更换输出分禾器,都适用此选项)。

    如果仅更改输出分压器,则更新输出频率所需的时间为2-3us。

    是否只能通过更新输出分频器来更改频率取决于是否存在一个属于4.6 -5.6GHz有效VCO范围内的常见频率倍数。 例如,对于您提供的频率:

    1. 50MHz和55MHz具有550的最不常见倍数(LCM)。 因此,您可以将PLL配置为VCO频率5500MHz,并将输出分频器从110更改为100 (反之亦然),以更新2-3us的输出频率。

    2.50MHz和455MHz的LCM为4550。 此值(或此值的任意倍数)不在VCO频率范围内,因此您不能通过仅更改输出分压器在这些频率之间进行更改。 必须更改PLL设置,导致输出频率更新时间为4-5us。

    3.同样,55MHz和695MHz的LCM为7645,因此必须更新PLL。 更新时间为4-5个工时。

    此致,
    -Tim