This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:LMX2485EEvalboard LDO LP5900SDX-LDO 3.3

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570584/lmx2485e-lmx2485eevalboard-ldo-lp5900sdx-3-3

部件号:LMX2485E

您好,先生,

我检查了原理图,3.3 输入是2.5V至5.5V。

该主板的VCO使用CVCO55BE-1800-2200,2200,需要10V VCC。

从原理图中,它应该与电阻器进行细分,但我无法按照原理图与BOM电阻器值进行细分。

-Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!
    我们期望(如EVM用户指南中所述) VccVCO最大为5V VCO可以工作,但性能未优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,
    感谢您的回复,我知道5V应该能够处理更多相位误差。
    在Eval用户指南中,指定VCO的输入为10V,除非Eval Baord用户指南不正确。 查看snau114d.pdf第2页中的措辞。
    *****************
    尽管这些设备都具有很高的宽带,但VCO最终会限制的频率范围
    评估板。 这些VCO主要是为了降低的风险而选择的可用性,标准占地面积
    正在废弃。
    警告! 由于可用性问题,LMX2485E-EVM有两个不同的VCO供应商。 是
    请务必查看VCO型号以了解您拥有的VCO型号!
    ***************

    这让我感到困惑。

    谢谢!

    -Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,

    LMX2485E与5V VCO配合使用时非常出色,但后来却被人所迷住,造成了一场混乱。  使用了一个替换网VCO,但这确实适用于10V电源,尽管主板附带了它,它与5V电源连接,并且它可以正常工作。  所以它可以用5V电源工作,但性能不是很好。  还有大量优化的空间。

    Dean