This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:两个具有相同信号输出的扇出输出

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/569838/lmx2571-two-fanout-outputs-with-same-signal-outputs

部件号:LMX2571

大家好,

我的客户希望将LMX2571用作两个扇出输出。

因此,客户询问如何将T/R交换机配置为输出的扇出缓冲区
RFoutTx和RFoutRx端口同时发出相同的信号。

请告诉我相关的寄存器设置和TrCtl引脚设置。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知工程师作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothi-san,

    感谢您的合作。
    我将等待工程师的回复。

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nakano-San,

    如果两个输出频率相同,则只需要一个寄存器集(F1或F2寄存器集),但需要同时启用TX和RX端口。

    例如,

    顺便说一句,您是否与Masaharu-San合作处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰山

    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。

    谢谢!!

    >顺便说一下,你是不是和Masaharu-san一起做这件事?
    →号

    此致,
    Fumio Nakano
    J-CSC