This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:Fin时钟级别

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570505/lmk04821-fin-clock-levels

部件号:LMK0.4821万

希望使用LMK0.4821万以Fin引脚作为输入来分配2 GHz时钟

数据表的表7.5 指示了CLKin0,CLKin1和CLKin2的驱动器级别(.25 Vpp到3.1 Vpp)

它还提供fFin的频率范围。 (0.001 - 3100 MHz)

2 GHz fin信号的驱动器级别是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis - Fin具有第11页顶部电气特性表中指定的输入电压(SNAS605AR,2015年12月修订版)。

    VFBCLKIN / Fin的最小0.25V和最大2V Vpp