This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万保持模式

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/569291/lmk04828-lmk04828-holdover-modes

部件号:LMK0.4828万

您好!

我有一个双环路模式LMK0.4828万的定制板,它在处理参考时钟输入的错误条件(在我的情况下为CLKIN_0)之前工作正常。 我需要设备在"参考输入无信号"和"参考频率超出PLL1锁的VCXO调谐范围"上输入抑制(固定MAN_DAC或最后跟踪的"良好"点,现在无关紧要)。 我只能在以下情况下输入抑制:

1)已设置Holdover _EN和Holdover PLL1_DET,并且未启用其他抑制条件;

2)设置man_dac _EN和/或track_EN;

3)锁定条件下的参考信号丢失(即,当关闭之前它处于范围内时)。

当基准时钟的接通频率太低/太高,PLL1松开锁以及在这些情况下基准关闭时,设备不会进入抑制。

我尝试了不同的模式,但没有成功。 如果启用了Holdover.vtune_DET,则设备在任何情况下都不会进入抑制状态,因为DAC跳闸设置不同,依此类推。 此外,当VTune_DET被禁用时,设备会通过CLKIN_SEL0针正确输出DAC跳闸条件,但如果我打开VTune_DET,它会停止这样做。

因此,主要问题是:当参考信号频率超出范围时,如何设置LMK0.4828万的抑制设置以进入抑制?

提前感谢!

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止的结果:如果禁用hitless开关,设备将无法进入抑制。 如果已启用,设备将在PLL1 DLD Loss和VTune_Detect上成功进入抑制。 但是,如果在vtune_detect条件下输入,则不会退出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sergey,

    很抱歉回复延迟。 是,hitless开关必须= 1才能进行自动抑制操作。 否则允许PLL重新锁定。 这种方法的好处是在使用引脚控制模式时,如果通过引脚设置抑制,并且您要立即退出抑制,则使用hitless开关=0。 否则,您会将引脚控制从抑制模式更改为CLKinX,并等待PLL相位对齐,然后退出抑制,这可能需要一些时间。

    与在vtune_detect触发抑制时不退出一样。 注意,我们建议仅在使用手动DAC设置保持电压时使用VTune_Detect模式。
    -如果增加PLL1_DLD_CNT值,这是否有助于退出抑制? 如果PLL1没有足够长的时间进行结算,则可能会出现您在锁定状态和抑制状态之间发生弹跳的情况。 例如,抑制与强制VTune结合使用。 然后,由于信号符合PPM要求,信号开始锁定但尚未完全稳定,它可能会退出锁定相位窗口,再次触发抑制。 循环可能重复。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Timothy:
    感谢您的回复。 了解它的工作原理。 遗憾的是,使用DLD计数器和其他与锁定相关的参数播放不起作用,一旦在VTune_Detect上输入抑制,它就不会自动退出。 在我当前的设计中,这不是必需的,只是想使用所有可用的功能。

    Sergey