This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2180:具有不同时钟输入的双时钟缓冲器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2180, CDCLVD2102, CDCLVP2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570176/lmh2180-dual-clock-buffer-with-different-clock-inputs

部件号:LMH2180
主题中讨论的其他部件: CDCLVD2102CDCLVP2102LMK0.1801万

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

你(们)好

我想缓冲两个独立的时钟信号,每个信号几百kHz。  使用LMH2180是否可以执行此操作?  在典型应用图中,它显示了一个单时钟信号被馈入IN1和IN2,这不符合我的要求。  我是否能够将一个时钟馈入IN1并将其从OUT1中取出,然后将另一个(单独)时钟信号馈入in2并将其从OUT2中取出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能对您有效。 请记住,它是交流耦合的(有关更多信息,请参阅第13页),您需要适当调整C1的大小。

    您正在缓冲哪种类型的时钟信号? 如果它们是LVCMOS或其他格式,您也可以考虑更正式的计时部分。 其中一些允许直流耦合输入,如CDCLVP2102或CDCLVD2102;LMK0.1801万是带有除法器等的双缓冲器。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Timothy提供的信息。  时钟频率(其中2个)不会超过400 kHz (可能是该频率的一半),但速度远不如LVDS。  它们是由运行于3 V的微处理器生成的,因此峰间电压为3 V。  我当时认为我可以使用电容式电压分压器将峰值限制为2 V,并提供交流耦合要求。

    我的主要疑问和担忧是能够单独使用输入(不像第1页所示的那样绑定在一起),因为我将提供两个单独生成的xxx kHz时钟来分隔电路的各个部分。