This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想搜索时钟生成器。 请帮帮我。

Guru**** 2758685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565548/i-want-to-search-a-clock-generator-please-help-me

主题中讨论的其他部件:CDCM6208V1LMK61E2

尊敬的先生

我想搜索 时钟生成器。

1通道时钟发生器。    输入=8kHz (固定), 输出=25MHz (固定),低抖动

谢谢

特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户481.9061万,

    需要更多信息,您的参考(输入)信号和输出信号的配置文件是什么? 它们是否是LVDS,LVPECL,LVCMOS等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是LVDS,

    下面我找到 了WEBENCHRegisteredDesigner提供的唯一解决方案

    但CDCM6208V1是多通道I/O IC,而不是1输入1输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们唯一不接受源的输出设备是LMK61E2和系列。

    73岁
    Timothy