This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ClockPro生成了CDCE913设置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567599/clockpro-generated-setup-for-cdce913

大家好

我正在使用Clock Pro生成下面的设置。

Y1=27MHz,Y2=27MHz,Y3=24.576MHz。

但生成的设置是Y1=27MHz,Y2=24.576MHz,Y3=27MHz。

(手动设置Y1=27MHz,Y2=27MHz,Y3=24.576MHz。)

我想知道频率选择是否有任何限制。

向导

生成设置

此致,

宏志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会直接查看下面的设置。它可以正常工作。

    Y1=27MHz,Y2=27MHz,Y3=24.576MHz

    此致
    宏志
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,很高兴您有一个有效的解决方案。

    73岁
    Timothy