This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTC时钟频率

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/569543/rtc-clock-frequency

您好,

我问进行RTC电路设计,为什么我们总是只使用 32.768kHz的Crystal?

为什么我们不能选择任何其他频率冷冻?

谢谢

Ashutosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    32.768 kHz是RTC应用的常用频率,因为15位分频器除以3.2768万。 (2^15 = 3.2768万)。 使用此除法,将生成1 Hz信号以增加“秒”计数器。

    73岁
    Timothy