This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592至LMX2592连接

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570086/lmx2592-lmx2592-to-lmx2592-connection

部件号:LMX2592
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

您好,

我们正在为数据转换器需要2 X 2.7GHz时钟和收发器参考时钟需要8 X 340MHz时钟的系统寻找时钟解决方案。

我们的原始解决方案涉及使用LMX2592来驱动两个LMK0.4828万,一个LMK驱动该数据转换器,另一个LMK驱动收发器时钟。

但是,在EVM上进行测试时,我们发现LMK0.4828万的相位噪声在2.7GHz时不是很好。 请注意,为了从LMK获得2.7GHz的速度,我们不使用PLL (LMK作为时钟分配器工作)。 输入信号看起来良好,但输出非常弱,如上所述,相位噪声性能降低。

现在,我们正在考虑替代方案。 其中一个需要考虑的是将LMX2592用作2个数据转换器的时钟源:

1个LMX将驱动DAC和第二个LMX2592。 第二个LMX将驱动ADC和LKM。

是否可以将LMX2592连接到LMX2592?

如果是,正确的连接是什么?

我当时想到的是在第一个LMX,交流电容器的输出端上50欧姆的上拉电阻,然后直至第二个LMX输入端。

我是否需要在第二个LMX输入处额外的交流电容器和50欧姆接地?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Itai:

    我注意到的一点是,LMK0482x EVM存在一些输出匹配问题,这可能导致2.7ish GHz时钟振幅降低。 我认为这部分是由于阻抗,输出分离到SMA,然后是SMA的厚垫片,而且发射器电阻器没有达到其可能的输出。
    -您还可以通过将具有大管的SMA更换为具有短插片的SMA (Cinch Connectivity Solutions Johnson 142.0701万-851),并在SMA处削减垫的宽度,来提高性能。

    我已使用探针中的焊料在2.7 GHz频率超过800 mVpp的情况下测量了具有240欧姆发射器电阻器(评估板默认值)的LVPECL 20时钟的振幅。 当使用120欧姆发射器电阻器和LVPECL 20时,在2.7 GHz时,我通过1.1 Vpp进行了测量。 您可以尝试使用更高振幅的最后一件事是将HSDS 10 mA模式与240欧姆发射器电阻器配合使用。

    请考虑这些测试。
    --
    LMX和LMK一起使用。 您对数据转换器有何种阶段关系要求? 注意LMX2592将使用不可同步的除法来获得2.7 GHz。 可以使用LMX2592 VCO并使用LMK0482x PLL将其锁定。 这可能对您的2次拔出没有帮助。 使用级联PLL还会为SYSREF的+/- 0设备时钟放置带来更多挑战。

    73岁
    Timothy