This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E-EVAL:如何知道寄存器已加载USB-Uwire

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/570280/lmx2485e-eval-how-do-you-know-the-registers-have-been-loaded-with-usb-uwire

部件号:LMX2485E-EVAL

您好,先生,

我正在使用TI LMX2485E和编码器对LM2485E中的寄存器进行编程。

我的设置是通过USB-uwire接口进行的。 已更新固件,但我在LMX2485E中加载寄存器时遇到问题。

使用代码编码器配置频率和RF环路之后。 我使用Cntl-L加载寄存器,但无法确定寄存器已加载,因为我可以看到我从RFOUT编程的频率。

请告诉我,如果有任何帮助,我们将不胜感激。

-Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,
    此部件上没有回读,但您可以在通电和断电状态之间进行检查。 除电流差外,FinRF引脚的直流偏压电平在通电时应为1.6 V,在断电时应为0 V。 如果从未对设备进行编程,则此电压不确定。 另外,我认为OSCin引脚在通电时具有1.6 V的直流偏压电平,在断电时具有0 V的直流偏压电平。

    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:
    感谢您的迅速回复。
    如果我发现寄存器没有按我的计划进行编程,那么可能的原因是什么。
    uwire mux配置将是最可能的原因?

    谢谢!

    -Phil