This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2EVM:使用RSTN位进行VCO校准

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/568379/cdcm6208v2evm-vco-calibration-using-rstn-bit

部件号:CDCM6208V2EVM

大家好,

我使用的是CDCM6208V2 EVM,并且有一个使用SPI与它连接的微控制器。

我正在使用寄存器3中的RSTN位(寄存器3,位4 = 3.6)启动VCO校准

-代码成功切换位(设置为0,然后设置为1),"PLL Lock"(PLL锁定) LED显示PLL的正确状态

两个问题:

1-

-当我在切换3.6 后读取Register 21小于30 ms时,当21.2 显示LOCK时,PLL_UNLOCK bit (LOCKD)显示1 (UNLOCK)

如果我读取Reg21超过30毫秒,21.2 会显示0 (已锁定),这是正确的

在SW中切换RSTN位后,是否有最短等待时间????

2-

如果未连接参考时钟,则读取寄存器21将返回随机值,而不是6=0110= PLL_UNLOCK,丢失参考输入

我们非常感谢您的任何反馈!

此致,

穆拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都能帮忙!?!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知工程师作出响应。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murad:

    - PLL锁定时间取决于PLL-PFD时钟和PLL环路带宽。 其范围可达16秒 请参阅数据表中的"设备通电计时"部分。

    -要使LOS_REF正常运行,必须启用次要输入SEC_In。 是否也启用了辅助参考输入?

     您的情况下的时钟 根本未连接,或者您在开机后断开时钟连接?

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,普奈

    -在PRI输入处只有一个有效的时钟,而sec没有输入...当PRI连接时,系统锁定(LED),但读取该位时不会反映PLL锁定,除非我在切换后30毫秒后读取它(请参阅上面的内容)

    -对于上面的第二个问题,时钟根本没有连接


     
    此致,

    穆拉德