This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:关于CDCE6.2002万

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567495/cdce62002-about-cdce62002

部件号:CDCE6.2002万

您好,您可能会担心,

 

我有两个关于CDCE6.2002万的问题。

 

Q1;VBB在数据表中连接1uF电容器。

    但是,它在CDCE6.2002万EVM上连接了10uF。

    哪一项是正确的?

 

Q2;关于输出信号。

   如果我们将LVCMOS用于ch0,并且将LVDS用于CH1。

   因此,U0N引脚不使用。

   在这种情况下,我们应该如何端接U0N引脚?

 

此致,

 

Manabu Itto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manabu

    对于VBB,应使用数据表中提到的最小1uF电容器。

    未使用的输出 可以 是浮动的,而不是路由的。

    此致

    普奈特