This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:用于Windows XP的LMX2581EVM和软件GUI

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581EVM, LMX2581, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565754/lmx2581-lmx2581evm-and-software-gui-for-windows-xp

部件号:LMX2581
主题中讨论的其它部件:CODELOADERUSB2ANY

大家好,

我的客户有一个评估板(LMX2581EVM),它似乎不适用于XP。 它适用于Windows 10。

 

TI是否有允许LMX2581在Windows XP上运行的软件?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    希望你做得好!!

    客户使用什么GUI对LMX2581进行编程? TIC Pro是我们最新的GUI,支持Win 7及更高版本。

    代码加载器是我们较旧的GUI,它可能支持Windows XP。 某些较新的设备在代码加载器上不受支持,但两个GUI上都支持LMX2581。

     http://www.ti.com/tool/codeloader

    有关更多信息,请查看此帖子: e2e.ti.com/.../56.0827万

    希望这能有所帮助!

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Julian! 很高兴听到您的意见。

    我的客户确实在尝试使用Codeloader,并声称它在XP上无法正常工作... LMX2581可能是不受支持的设备之一?

    在这种情况下,我的客户是否不幸?

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    代码加载器肯定支持LMX2851。 问题可能与codeloader和XP有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯……我有什么要求来帮助诊断问题是什么吗?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    您能否详细说明哪些功能不起作用?

    • 他们如何知道软件不工作?
    • 软件是否加载?
    • 是否有任何错误?
    • 他们尝试通过哪个接口对LPT端口或USB2ANY进行编程?
    • 如果对器件进行编程,他们是否能够监控SPI时钟/数据/锁存启用(或芯片选择)线路以查看到EVM的数据传输?

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户能够在XP上安装它。 这是他们未正确保存zip文件的问题。 非常感谢=)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果客户有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    朱利安