请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2581 主题中讨论的其它部件:, CODELOADER, USB2ANY
大家好,
我的客户有一个评估板(LMX2581EVM),它似乎不适用于XP。 它适用于Windows 10。
TI是否有允许LMX2581在Windows XP上运行的软件?
谢谢!
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的客户有一个评估板(LMX2581EVM),它似乎不适用于XP。 它适用于Windows 10。
TI是否有允许LMX2581在Windows XP上运行的软件?
谢谢!
Brian
您好,Brian,
希望你做得好!!
客户使用什么GUI对LMX2581进行编程? TIC Pro是我们最新的GUI,支持Win 7及更高版本。
代码加载器是我们较旧的GUI,它可能支持Windows XP。 某些较新的设备在代码加载器上不受支持,但两个GUI上都支持LMX2581。
http://www.ti.com/tool/codeloader
有关更多信息,请查看此帖子: e2e.ti.com/.../56.0827万
希望这能有所帮助!
此致,
朱利安