This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:设备寄存器编程

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567335/lmk04828-device-register-programming

部件号:LMK0.4828万

您好,

我的项目使用LMK0.4828万。 我有一个关于此部件SPI编程的问题。

我正在使用微控制器建立SPI通信。 在数据表中,提到"按数字顺序从0到0x165对寄存器进行编程"。 我能否执行单寄存器写入和读取事件。 LMK0.4828万是否响应单写入或读取指令? 或者建议一次对所有寄存器进行编程。 请澄清。  

谢谢!

雷卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终可以读取或写入单个寄存器。 它不需要与较大的读写序列分开。

    请注意,LMK0482x没有串行"仅数据"编程方法。 只需使用每个寄存器的地址逐个编程。
    我们应该澄清这句话,即按数字顺序编程,但下面定义的例外情况除外。 基本上,应最后对0x166/0x167/0x168进行编程,因为它们将导致PLL2开始使用集成VCO锁定,并且在发生这种情况之前,应在IC上设置其他所有设置。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以通过SPI写入和读取事件成功地与LMK芯片通信。
    根据数据表,SDIO引脚默认配置为漏极开路。 由于我的SDIO引脚上没有上拉电阻,我必须手动将SDIO引脚配置为推拉,方法是将寄存器0x149中的位6设置为0。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,很高兴您的一切都运行良好。

    73岁
    Timothy