This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0308万:未使用的lmk0.0308万和amp;lmk0.0101万输入引脚

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567893/lmk00308-unused-input-pins-of-lmk00308-lmk00101

部件号:LMK0.0308万
在“线程: LMK0.0101万”中讨论的其它部件

您好,

 我们在设计中使用lmk0.0308万和lmk0.0101万,

 1.在两个IC的3个时钟输入中,我们只使用clkin0,我们是否可以将 未使用 的输入clkin1和OSCIN保持浮动,或者应该拉至GND?

2.在lmk0.0308万中未使用Refout,Refout必须拉低或可以浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.保持未使用的输入处于浮动状态

    2. REFOUT_EN可以保持浮动,因为存在内部弱下拉。

    艾伦