This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:通过两个DS100BR410驱动Display Port视频的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567610/ds100br410-problems-to-drive-display-port-video-via-two-ds100br410

部件号:DS100BR410

你好

我正在尝试将Display Port视频从我的驱动程序驱动到目标。 在驱动器和复位器之间有2米长的显示端口电缆。

为了 提高信号完整性,我使用了两个DS100BR410组件。 一个用作电缆驱动器(位于驱动器附近),另一个用作均衡器(位于目标附近)。 问题是

在这种配置中,接收器无法识别正确的视频。

DS100BR410每款独立式扫描器都能正常工作,我的意思是:

如果我使用相同的电缆将显示器端口从驱动器驱动到 显示器, 我可以完美地看到视频

如果我从PC将Display Port驱动到目标,我可以看到目标可以识别视频并正确呈现视频。

我的问题是:

如何配置DS100BR410 ( 一个在驾驶员一侧,另一个在接收器一侧),以获得良好的视觉模式,最终从我的目标中看到视频

此致,

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    我们将感谢您就此事提供建议。
    此致,
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roey,

    很抱歉耽误你的时间。  帖子被错误地发送到时钟和计时论坛。

    此问题听起来像是过度均衡。  我会将连接到本地发射器的DS100BR410输入设置为最小均衡设置。

    我还会考虑只连接DS100BR410设备以仅从电缆接收衰减信号。  无需放置DS100BR410设备即可重新驱动直接从本地DisplayPort Tx接收的DisplayPort信号。

    此致,