This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:备用电源电流-测试条件

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567630/bq32000-backup-supply-current---test-condition

部件号:BQ3.2万

大家好,

我对BQ3.2万 RTC上列出的IBACK测试条件之一有疑问。

“Vcc需要脉冲”的确切含义是什么? 这是否会对设计产生任何影响,或者只是一小段测试时间?

另外,涓流充电器电路中二极管的正向电压是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    对此延迟深表歉意。 数据表的IBACG.IBACK部分2.3 概述了备份电源满足8.2 规范的特定启动条件。 基本的想法是,在完全断电后,必须短暂地打开VCC电源。

    如果VCC断开,而VBACK电源随后也断开,则设备将进入完全断电状态。 当从完全断电返回时,VCC引脚需要在VBACK之前进行脉冲,并可通过指定的IBACK电流接管作为主电源。

    将询问有关此二极管正向电压的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    感谢您的澄清,现在更有意义了。

    您是否设法从设计团队获得了答案? 我假设正向电压与大多数二极管的标准电压一样是0.7V?

    迪伦