我正在使用此LMX2492QRTWTQ1部件,该部件配置为自定义板上的斜坡发生器,该部件出现时的95 % ,将进行配置并按预期运行。 有时零件出现,但未能按预期运行,导致我们重新配置零件并再次运行。
我在Good与Failed操作中对零件进行了寄存器转储,在这两种情况下,作为零件配置的一部分而编程的寄存器都被正确编程。 在部件无法运行的情况下,有一组保留寄存器(我们不写入),它们都包含0x00值,但在良好的情况下它们不是零值。 数据表未提供有关这些寄存器的信息,请参阅下面有关违规寄存器库的信息。 似乎有两种失败模式,在某些失败的情况下,仅寄存器0x31不同,在失败的情况下,其值为0x11,在正常情况下为0xb1。 观察到的其他故障模式显示了下面发布的寄存器。
此部分是否有任何勘误? 您能否提供有关这些注册表用途的任何信息,或有关导致这些差异的原因的任何信息?
好的案例:
<注册0x2e val:0x30
<寄存器0x2F val:0x51
<注册0x30 val:0x15
<注册0x31 val:0xb1
<注册0x32 val:0x0E
<注册0x33 val:0x0a
<注册0x34 val:0xce
<注册0x35 val:0x0E
<注册0x36 val:0xad
<注册0x37 val:0x86
<注册0x38 val:0x03
坏情况:
>注册0x2e val:0x00
>注册0x2F val:0x00
>注册0x30 val:0x00
>注册0x31 val:0x00
>注册0x32 val:0x00
>注册0x33 val:0x00
>注册0x34 val:0x00
>注册0x35 val:0x00
>注册0x36 val:0x00
>注册0x37 val:0x00
>注册0x38 val:0x00